This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:关于反向引脚连接(极性)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604852/tpd1e10b06-about-reverse-pin-connection-polarity

部件号:TPD1E10B06
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06

您好,

 

关于TPD1E10B06的极性,我的客户正在问一个问题。

根据数据表,每个引脚连接描述如下。

引脚1:信号侧、引脚2:接地

但我知道用于双极或双向信号支持的TVS二极管。

因此,它可用于反向引脚连接。 (引脚1 <->引脚2)

我的理解正确吗?

我问的是以防万一。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao2199,

    是的,是双向的,该器件会将负电压和正电压夹紧到同一点,以便可反转。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,关于部分TPD1E05U06DPYT,有人能帮我解决数据表方框图中显示的两个二极管的击穿电压和IBV吗,一个用于齐纳,另一个用于正常二极管
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西达尔特-

    我不确定您在问题中所讨论的是哪种二极管-您能更具体一点吗? 对于TPD1E05U06,击穿电压约为7V,如数据表中所示。

    谢谢!
    Alec