您好,
根据数据表“8.5 3广播写入远程设备”,如果我们运行
UB964上的“广播写入的3.1 代码示例”,所有序列化器的8.5 地址
(如DS90UB913)变为0x0C。 因此,有许多异频器在I2C总线上具有相同的I2C地址(0x0C)。
在这种情况下,如果我们用I2C地址的0xC写入数据,我们可以使用广播写入。
这是我对DS90UB964广播模式的理解。
我对DS90UB964上的广播模式有一些疑问。
1.为什么DS90UB964可以向所有串行器写入正确的数据?
请告诉我这个问题的具体情况。
2. DS90UB964能否从所有串行器接收ACK?
3.如果串行器之一不工作,DS90UB964能否确认I2C通信不工作?
此致,
NAO