This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:"Sub-LVDS"和DS32EL0421之间的接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604076/ds32el0421-interface-between-sub-lvds-and-ds32el0421

部件号:DS32EL0421
主题中讨论的其他部件: DS32EL0124

您好,

我想问您一个有关"Sub-LVDS"与此设备之间接口的问题。

我的客户正计划将FPGA (即"Sub-LVDS")与DS32EL0421连接起来。

是否可以将"Sub-LVDS"与DS32EL0421进行扩展连接?

Connect需要考虑的主要问题如下。

 I1)子LVDS输出为+/-75mV,而DS32EL0421为+/-100mV

 i2)子LVDS外部1 % 端子电阻器需要+/-LVDS精度,但DS32EL0421具有15 % 内部电阻器。

子LVDS的详细规格如下所示。

LVDS输出规格
项目 符号 最小 典型值 最大
输出公共电压 VCM 0.76 0.9 1.05
超出幅度 VCO 95 150 200 毫伏
终止 Zdiff 98 100 102. Ω
VCM的变体 ΔVCM -25. 25. 毫伏
VCO的变化 Δvco -25. 25. 毫伏
时钟占空比 TH/TL 45. 50岁 55. %

LVDS AC规格
项目 符号 最小 典型值 最大
内部时钟 594 MHz
设置时间 Tlvdssh 420. PS
保持时间 Tlvdshd 420. PS

(LVDS外频= 297MHz)

关于I1),如果无法直接连接,您能否建议我如何实现连接?

               或者,您是否可以告诉我 要连接的另一个设备?

关于I2),您能告诉我使用外部终端电阻器而不是内部终端电阻器的方法吗?

               或者是否可以提供我的+/-USB 1 % 设备?

非常感谢您的提前支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    您能否确认“Sub-LVDS output is +/-75mV”语句?
    通常,子LVDS输出为+/- 150mV (例如, SN65LVDS307,差动输出电压幅度)

    如果FPGA符合EL0421规范,子LVDS输出可直接驱动EL0421器件上的LVDS输入。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复!

    我已再次确认规格。

    客户的输出规格如下所示。 (黄线)

    另一方面,SN65LVDS307的规格如下所示。

    我认为子LVDS的两种规格似乎相同...

    "150mV"输出意味着+/-75mV (基于通用电压),我猜。

    因此,我认为DS32EL0421无法接收"Sub-LVDS"输出。

    请允许我再次问您以下问题?

     -是否可以提供具有内部1 % 终端电阻器的设备?

     -如果您知道,您会告诉我接收子LVDS信号的设备或"电平转换器"设备吗?

    感谢您的大力支持。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    FPGA和EL0421之间不需要设备。 我建议您了解FPGA如何定义差分输出电压幅度。 输出波形将有所帮助,因为子LVDS是行业标准。

    端接电阻的微小差异不会产生任何差异。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis San,
    我再次确认了我的验光师的申请。
    我误认为要了解应用,他们的应用是"CMOS传感器摄像头",而CMOS传感器的输出是"Sub-LVDS"。
    也就是说,客户计划直接将CMOS sonsor与DS32EL0421连接起来。
    您是否经历过这种应用?
    您是否有直接连接的想法?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,铃木山,

    您能否将CMOS传感器摄像头数据表发送给我们? 我认为这不会是问题,但我想查看数据表以确认。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼斯-桑,

    我明白了。
    事实上,我无法从客户那里获得数据表,但我会尝试再次询问。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我们使用ds32el0421和ds32el0124传输图像传感器数据。 我们已经从图像传感器获得了正确的时钟。 但我们无法获得正确的数据,这些数据将永远保留为0!!! ds32el0421的锁定信号正确,保持高电平。 我们尝试将"RS"和"DC_B"修改为"11,00,10,01",结果令人失望。
    谢谢您告诉我原因。