This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UR910-Q1:DS90UR910-Q1支持内部模式生成

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605283/linux-ds90ur910-q1-ds90ur910-q1-support-internal-pattern-generation

部件号:DS90UR910-Q1

工具/软件:Linux

您好, DS90UR910-Q1能否在未连接输入(串行器)的情况下生成模式? 我想知道ds90ur910-Q1可以生成模式吗? 根据数据表:pg-23, csi_unh1寄存器包含“PATGEN”字段,即: 0-正常模式 1-启用模式生成器模式 ,所以如果我将此位设置为'1',则ds90ur910-Q1生成模式? 请回复。 - Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的,它可以生成一个阵列。

    2)...但此设备没有内部振荡器,这意味着您仍然需要时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Darryl

    因此,如果没有输入信号,就无法生成模式。


    - Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在引脚21 GPIO上应用外部时钟。