This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:关于浪涌电流

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604072/sn65hvd1785-about-surge-current

部件号:SN65HVD1785
主题中讨论的其他部件: SN65LBC184

您好,专家。

我的客户要求提供具有“总线故障保护:±60V”和“浪涌电流:6A”的RS-485产品。

SN65HVD1785或其他产品的浪涌保护是否超过6A?

设备的功能值没有问题。

最好的,最好的。

Takakura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高村山

    HVD1785是具有良好总线故障保护的器件,但SN65LBC184是具有良好浪涌保护的器件,具有15V故障保护。 LBC184可承受高达400W的峰值浪涌瞬变电流。 如果钳位电压约为35V,则设备可获取约11A峰值电流。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao L-san

    感谢您的快速回复。

    15V故障电压不符合客户要求。
    没有产品同时具有“总线故障保护:±60V”和“浪涌电流:6A”?

    此致,

    Takakura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高村山

    遗憾的是,如果必须使用大于60V的默认电压,则HVD1785是此处的唯一选择。 6A浪涌电流的定义是什么? 由于持续时间,峰值,串行电阻等变量不同,EOS瞬态会因情况而异。  因此,设备 可能能够 处理它。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao L-san

    我明白了。
    但我的客户需要电视不必要的产品。
    因此,似乎没有适合该请求的产品。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高村山

    您能否分享它是什么应用程序?  除了这两个关键要求之外,还有其他 必备功能吗? 市场上的哪种设备可以满足他们的需求? 我们的团队将考虑所有这些信息,以促进新的发展。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好山

    请告诉我您的电子邮件地址。 我会告诉你们这项工作的细节。

    此致。
    Takakura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将信息发送至 hliu@ti.com。 谢谢!