您好,
我正在尝试使用连接到DIP开关的GPIO引脚来实现引脚捆扎带,这与TPS6.5983万EVM中的实现类似。
是否可以使用 任何GPIO引脚或仅使用特定引脚?
我当前正在尝试使用GPIO 1:
我定义了2个配置集(具有与PD I2C地址不同的不同I2C地址)。
我已在GPIO事件映射选项卡中将"加载应用配置1"定义为GPIO #1的映射事件。
我已根据为相应配置选项卡提供的值在其他配置选项卡中定义了GPIO低传输和GPIO高传输的值。
然后,在每个配置选项卡中,我将GPIO #6的值设置为"无事件时启用输出",并将初始值在一个配置中设置为高,在另一个配置中设置为低。
更改DIP开关位置,从而更改GPIO 1的值并重置PD对GPIO 6没有任何影响。
设置中是否缺少某些内容?
我希望能在实现这一目标方面获得帮助。
非常感谢,
Aviva