This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:输出损坏

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602389/am26ls31-output-damage

部件号:AM26LS31

您好,

我们的客户使用AM26LS31,与收发器IC (SN7.5176万)配合使用。

客户连接AM26LS31和SN7.5176万。

打开电源时,SN7.5176万的驱动器会输出高电平一段时间。

因此,AM26LS31的低状态输出端子损坏。

DS26LS31具有短路保护。

DS26LS31能否避免上述损坏?

我认为保护只对输出短路有效(Y和Z)......

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    我希望能更好地了解这个问题。 因此,他们是否打开SN7.5176万电源,然后在AM26LS31的驱动器输出处看到故障,SN7.5176万的接收器输出处出现故障或SN7.5176万的数据线路A和B出现故障? 此外,"损坏"是指部件永久性损坏吗?

    此致,

    克里斯蒂安·索特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cristian:

    感谢您的回复。
    对不起,我的解释不好。

    "损坏"表示AM26LS31已永久性损坏。
    当客户打开SN7.5176万电源且SN7.5176万输出电压过高时。
    AM26LS31输出低电平的时间相同,因此会发生碰撞。
    因此,它会产生浪涌电流。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,

    我对延迟回复表示歉意。 如 您所述,由于两台设备之间存在竞争,DS26LS31确实 能够处理它 并在输出端提供短路保护。

    此致,

    克里斯蒂安·索特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cristian:

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈这些信息。

    谢谢!

    Naoki Aoyama