This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517和TCA9617A

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600851/tca9517-tca9517-and-tca9617a

部件号:TCA9517
主题中讨论的其他部件:TCA9617A,TCA9617B

团队成员,您好!

您能否与我分享一下TCA9517和TCA9617A之间的区别? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好南方

    这些器件都支持电平转换和信号缓冲-区别在于TCA9517支持快速模式(400kHz),而TCA9617A能够支持快速模式Plus (高达1MHz)。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Kaitlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:
    主要区别在于,由于电阻下拉FET较小,TCA9617可以支持更高的数据速率(快速模式+),而FET支持在更高频率下运行所需的较低电阻下拉。 第一页上的设备说明中介绍了这些内容,参数比较工具中也显示了这些内容。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fhude,

    TCA9617的数据表介绍了基座和反向基座。 但是,TCA9517的数据表并未提及这一点。 这是否意味着在使用TCA9517的设计上不会发生基座或反向基座? 请作出评论。 谢谢。

    此致,
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.P.Lin,您好!
    TCA9517没有此基座。 TCA9617需要支持Fast Mode Plus,以便电路能够缩短坠落时间,从而帮助定时。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我还查看了PCA9617的数据表,似乎PCA9617也没有基座。 我刚刚对TCA9617,TCA9517和PCA9617进行了比较,我发现只有TCA9617的A侧检测到B侧H到L快速边缘的0.7VCCA。 对吗? 如果是,TCA9617和PCA9617的实施有哪些优缺点?

    此致,
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.P.Lin,您好!
    与PCA9617 (竞争对手)相比,TCA9617B具有更快/更强的下拉强度,它支持所有电容负载的全快速模式Plus,并且与我们的竞争对手的20mA相比,支持30mA。
    Francis Houde