This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5113万:连接到第三方负载时输出电压意外下降

Guru**** 2950940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601493/sn75113-unexpected-voltage-drop-on-output-when-connected-to-third-party-load

部件号:SN7.5113万

我正在尝试使用双差动线路驱动器获取单端脉冲链和方向信号,并创建差分信号以控制伺服电机。  第三方伺服适配器具有以下输入信号。  pulse,*pulse,direction和*direction,然后返回编码器反馈信号。

我在连接此第三方负载时遇到问题,它将脉冲链从0-5 V信号降至0 3.3~3.7V。

我正在使用供应商推荐的电路。  电路显示在针脚5中输入脉冲链信号,并将针脚5短路到6。  引脚3将进入其脉冲输入,引脚4和3之间存在短路。  我假设这个短信息是为高和低提供主动驱动。  脉冲输入使用相同的电路,除了引脚1和2短路。

我将引脚7,9和10拉至5V以启用输出。

当连接时,电路似乎消耗约80 mA,这似乎是高电流。  我正在使用台式电源为5V和公共供电,因此压降不是由于电源受限,可能是驱动器输出过度驱动。

这是推荐的电路,我知道此电路显示编码器信号,但我希望脉冲输入类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    我看不到您的针脚连接有任何问题,并且您对这些特定针脚短路的逻辑似乎也是正确的。 SN7.5113万的输出电压一般为3 3.3 V,VCC=5 V。至于大约80 mA的电流,也可以预期。

    此致,

    克里斯蒂安·索特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看数据表图4后,我同意它应为3.3 -3.5V。 让我惊讶的是,如果我通过5V脉冲,它会产生3.5V的电压。 出于好奇,80mA的规格在哪里? 在对条件或表有意义的图形中似乎找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    如果一次有一个输出短路,则短路输出电流应在-90 mA左右。 数据表第4页对此进行了说明。 也许这不是您绘制电流的方式?

    此致,

    克里斯蒂安·索特罗