请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL16C754C 您好,
1.系统:WinCE
2.TL16CP754CI发送和接收数据在我的数据小于20字节时正确。
3.如果我的数据长度超过20字节TL16CP754,则会返回 SERIAL_IIR_RLS中断连续,这意味着RX_FIFO错误。
现在读取LSR=0x1110 0001,LSR[4:1]无错误,LSR[7]=1( 接收 器FIFO中至少存储了一个奇偶校验错误,帧错误或中断指示。 当FIFO中不存在错误时,清除位7。)
我需要知道为什么TL16CP754会进入serial_IIR_RLS中断,如何解决这个问题,非常感谢!
Serial_IIR_RLS