This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:工作期间CTL1发生变化

Guru**** 2592200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606341/tps2546-ctl1-change-during-operation

部件号:TPS2546

大家好,

我正在客户系统中使用TPS2546。

我们发现5V VBUS会在以下情况下下降

CTL2=CTL3=ILIM_SEL=1

1. CTL1从0更改为1 (DCP_AUTO更改为CDP)

2. CTL1从1更改为0 (CDP更改为 DCP_Auto)

请参阅以下链接以查看测试视频(https://drive.google.com/file/d/0B5roXWl31lWTX0lWYVF5dEMzWEU/view?usp=sharing)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是正确的行为。根据1.2 的各项规格,在CDP模式,DCP模式和SDP模式之间切换时,VBUS必须下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永强

    感谢您的回复。
    任何变通方法或技巧都可以跳过这种行为??

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    我想知道您为什么要跳过此行为?  这是1.2 的各项规格要求的。