This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:USB充电电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606603/tps2546-q1-usb-charging-current

部件号:TPS2546-Q1
主题:TPS2546中讨论的其他部件

您好~

客户希望评估用于USB充电应用的TPS2546。

是否有任何特殊方法来测试每个充电电流,而无需特殊设备,如ipad,银河系等...

当我在TPS2546 VBUS上使用电气负载进行测试时,它看起来只是没有USB枚举的负载开关,因此我想知道如何测试TPS2546是否根据设备正常工作。(客户将使用DCP自动模式。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:
    首先,您需要了解当前从主机拉出是通过电话决定。 这意味着,主机充电器仅通过D+/D-告知功能,但最后,电话需要决定从主机获取多少电流。 如果您使用的是DCP_AUTO模式,最好的测试方法是使用真实电话。 BTW,DCP模式不关心重写。