This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:关于符合iPhone/Android OS的规范和测试条件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603733/tps2547-about-iphone-android-os-compliant-and-test-condition

部件号:TPS2547

关于 TPS2547 和TPS254x系列,请告诉我以下三点。

①Are这些设备兼容的iPhone和Android OS (和/或1.2)?

※顺便说一句, TPS2540 数据表描述了符合要求的Apple和1.2 ,但我没有找到“Android”。

②TPS2547数据表(第1页)描述了“TI测试使用TPS2547到~Ω 的流行移动电话,平板电脑和媒体设备的充电”,是否有测试条件的信息?

例如,经过测试的电话和平板电脑以及TPS254x等  

③Is还有其他设备需要兼容iPhone,Android,1.2 ?  

如果有任何设备,是否有参考设计?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IA是否需要其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,TPS254x USB充电符合1.2 和Apple充电要求。 Andro大多数电话都使用1.2。 因此,tps254x也可以支持它们。
    关于电话测试列表。 请联系您的TI联系人以了解更多信息。