This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:连接到XI/CLKI的外部时钟模块的所需规格

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606563/tusb3410-required-specification-of-external-clock-module-connecting-to-xi-clki

部件号:TUSB3410

您好,

我们的客户需要更详细的外部时钟模块连接到XI/CLKI。
您能告诉我CLKI输入定时,频率容差等的TR和TF吗?

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    TUSB3410要求12MHz Crystal工作。 晶体要求在TUSB3410数据的6.5 部分中进行了说明,供您参考我们在设计中测试的部件是Crystek的12MHz冷冻(P-1.6808万)。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    感谢您的回复。

    我们的客户将使用振荡器模块,而不是12MHz晶体。

    如果对振荡器模块有一些要求,请告诉我。

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    如果您要使用外部示波器,则需要为X1针提供12MHz时钟信号,此信号不应超过1.8V。并保持X2未连接。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    我们需要外部振荡器模块的输出信息。

    您对振荡器的tr/TF,占空比和频率容差有何建议?

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    1)对于20 % 到80 % mus,tr/tf为6ns

    2)占空比为50%

    3)容差为+-100ppm

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    感谢您的回答。

    我会向客户报告。

    此致,

    Takishin