This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:网络分路器应用程序PHY仅作为接收器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605845/dp83848i-network-tap-application-phy-as-receiver-only

部件号:DP8.3848万I

亲爱的Ladys和先生:

我们计划使用DP8.3848万I的Network Tap应用程序。
PHY仅与其Rx+-端口相连。 TX+-已断开连接。
PHY应仅接收带Rx+-针脚的以太网帧。
我们使用2个有线RJ45插孔作为输入和输出端口。
2台物理机应在RX/TX线缆上收听。

PHY配置如下:
*自动MDX在PIN 41上关闭2k2下拉
*自动自适应关闭 ,在针脚26上为2k2下拉
*强制模式为全双工100Mbit
- AN0 = 1 抽胶2k2至引脚28
- AN1 = 1 抽胶2k2至引脚27

问题描述:
尽管进行了配置,phy仍向RX +引脚发送脉冲。
如何使phy只接收电报?
是否有一些注册设置?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../DP8.3848万_5F00_TAP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    您看到哪种类型的数据被发送到RX端口;它是否接合一致的传输? 还是随机脉冲? 此外,考虑到您的应用程序,这可能不重要,但您可能希望尝试并启用自动协商。 我处理过的每个系统都只是因为禁用而出现问题。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我知道,PHY的使用有点奇怪。
    我添加了一个示意图,用于显示功能。
    红色十字线显示未组装在PCB上的部件。

    删除了典型的49R9至3V3上拉。
    此电阻器用于终端。
    但在此应用程序中,ethernet_tap位于两个之间的中间位置
    以太网成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_TAP.pdfe2e.ti.com/.../8765.DP83848_5F00_TAP.pdfHiNick8.3848万 Nick,

    我知道这两个PHY的用途都有点奇怪。
    示意图中的红色叉号显示了在PCB上组装的零件。
    已卸下typicall终端电阻器49R9至3V3。
    ethernet_tap位于两个Ethernt成员之间的中间位置,因此我们不需要
    a终止。