This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:客户主板的符合性测试(A和B峰值电压)失败

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604763/dp83867ir-compliance-test-a-and-b-peak-voltage-failed-with-the-customer-s-own-board

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件: DP8.3867万E

大家好,

我的客户使用自己的主板(配备DP8.3867万IR)进行了1000BASE-T合规性测试。
因此,A和B峰值电压测试失败。

客户在E2E中搜索了DP8.3867万合规性测试失败查询,并发现以下两个查询。
客户觉得好像是个人做的,没有透露答案
在E2E螺纹中。

客户认为答案将是其测试失败的提示。
因此,客户想知道这些答案。

您能否为客户提供答案?
或者 ,客户是否应单独发布新的咨询?
请告诉我。

E2E螺纹标题:
 ・[DP8.3867万IR]合规性测试失败
 ・DP8.3867万E:未通过1000 m 以太网合规性测试的A和B峰值电压测试

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio:

    这是用于64引脚QFP设备还是48引脚QFN设备?

    您能否检查客户是否正在使用合规性测试应用程序说明中提到的程序和注册设置? 合规性测试应用程序说明位于: www.ti.com/.../snla239a.pdf

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniruddha-san:

    感谢您的回复。

    客户给我回答了你的问题,并回答了以下问题。
    客户希望在收到后通过此线程与您直接互动
    下面是答案,请回答,依此类推。


    ---客户的回覆--

     这是用于64引脚QFP设备还是48引脚QFN设备?

     ->我们使用48引脚QFN设备。 DP8.3867万IRRGZ。

     您能否检查客户是否正在使用 中提到的程序和注册设置
     合规性测试应用程序说明?  合规性测试 应用程序说明位于此处:
     www.ti.com/.../snla239a.pdf

     ->我已经参考过该应用手册snla239a.pdf。
      如附录B所示,将PHY寄存器设置为1000 Base Test Mode 1 (1000基本测试模式1),然后
      我用示波器检查了波形,如附录C图6。

      在该波形中,点A的峰值电压为536.9mV,点B的峰值电压为536.1mV。
      我认为这与以下问题中的情况相同,

      [DP8.3867万E:未通过1000 m 以太网合规性测试的A和B峰值电压测试]
        峰值电压点A=545.5mv,峰值电压点B=547.6mv,通过/失败标准
        TDS7104示波器的电压应介于670mv和820mv之间。
        测试规格SNLA239A的2.2 章节2中介绍了通过条件
        不包括峰值电压点A/B的范围 您知道为什么要这样做吗
        与Tektronix以太网合规性测试软件不同吗? 任何特殊设置
        要传递A和B的1000M峰值电压?

      因此,我想知道Aniruddha-san对上述问题的答复。

    -----------------------

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nakano-san,Aniruddha-san,

    通过   设置Reg 0x01d5解决了上述问题。

     数据表或应用手册中没有关于Reg 0x01d5的描述。

    此寄存器值是否确定输出的振幅?

    此致,

    藤原秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,藤原三

    寄存器0x01d5修正测试模式1的输出。 寄存器0x1d5设置仅在合规性测试期间使用,不会更改输出的振幅。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigues-San,

    感谢您的回复。

    我了解 Reg 0x01d5的功能。

    此致,

    藤原秀明