This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:关于MIPI输出的格式

Guru**** 2590080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603340/ds90ub940-q1-about-the-format-of-mipi-output

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

我的客户向我发送了以下咨询。
请告诉我答案。

查询--

我只想从技术上确认您设备的规格。
我的配置如下所示。

摄像头传感器-> MPItoLVCMOS -> DS90UB925Q -> DS90UB940Q ->应用程序CPU

我想摄像机传感器的以下摄像机参数是相同的
DS90UB940Q。

我的理解是否正确?

活动水平像素
活动垂直像素
水平消隐期
垂直消隐期
MIPI CLK
像素时钟频率
视频格式

--------

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要有关925之前发生的MIPI到LVCMOS转换的更多信息。 925是否接收24位RGB视频?  

    940将使用925输入(同步信号)的视频定时来计算帧大小并生成CSI-2帧。 940假定它接收24位RGB,并将输出该数据类型为默认值。 还可以将其配置为转换为YUV或RAW并输出该数据类型。  

    940 CSI-2时钟将是PCLK的7或14倍,具体取决于配置的通道数。 有关详细信息,请参阅940数据表的8.4 1部分。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San,

    感谢您的及时回复。

    稍后,我的客户将直接向该线程提供信息,
    因此,请在此之后与客户互动。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason San,

    我们使用RAW10。
    925支持RAW10。
    我的理解是否正确?

    我们的配置如下所示。

    摄像头传感器(RAW10)-> MIPItoLVCMOS (RAW10)
    ->DS90UB925Q (RAW10)-> DS90UB940Q (RAW10)->应用程序CPU

    此致,
    Tanaka Toshihiko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这将有效。 925将对所有24个RGB输入进行采样并发送,940将仅挑选RAW10所需的10个输入。 我认为这是10 LSB或10 MSB,但我会确认这一点。

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,Tanaka-San

    让我分享一下我对UB925-UB940互连的理解。
    Jason,如果我错了,请纠正我。

    UB925
    我们需要确保24位中的哪些10位被UB940 RAW10萃取采样。可能类似于DIN0至DIN9,DIN14至DIN23或某些其他模式...位映射需要澄清。

    UB940
    我们有一个寄存器,它可以更改间接寄存器0x09[4]上的原始对齐。 请参阅数据表第66页中CSI间接寄存器的说明。 通过更改此位,我猜UB925的位映射将会更改。 因此,需要澄清此寄存器如何设置UB925的位映射。

    如果我错了和/或错过了一些东西,请再次更正我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jason San,Kenichiro San:

    因此,我的理解是否正确,如下所示?

    我想摄像机传感器的以下摄像机参数是相同的
    DS90UB940Q。

    活动水平像素
    活动垂直像素
    水平消隐期
    垂直消隐期
    MIPI CLK
    像素时钟频率
    视频格式

    此致,

    Tanaka Toshihiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jason-San:

    请给我你的答案。

    此致,

    Tanaka Toshihiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jason-San:

    因此,我的理解是否正确,如下所示?

    我想摄像机传感器的以下摄像机参数是相同的
    DS90UB940Q。

    活动水平像素
    活动垂直像素
    水平消隐期
    垂直消隐期
    MIPI CLK
    像素时钟频率
    视频格式

    此致,
    Tanaka Toshihiko