This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:关于外部电源上拉故障引脚

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605596/tps2557-about-pull-up-of-fault-pin-by-external-power-supply

部件号:TPS2557
你(们)好

让我讨论一下如何拔出 故障针脚。
客户 尝试将 故障针脚拉至 外部电源(3.3V)。

这一切都好吗?

如有任何疑问,请联系我们。

  
此致,
Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    客户需要该信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。

    我很抱歉催促您。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TPS2557数据表最大故障引脚吸入电流需求低于25mA,因此您应该使用电阻器来限制电流不超过25mA。 另一方面,最大电压需要低于7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔-桑

    感谢您的支持。
    我明白了解释。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.