This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:有时似乎没有打开

Guru**** 2928240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B, TPS2052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605029/tps2052b-sometimes-doesn-t-seem-to-switch-on

部件号:TPS2052B
主题中讨论的其他部件:AM5728TPS2052

我将在下面粘贴我的USB电路的图像。 可能看起来有点奇怪-抱歉。

我们使用两个TPS2052B芯片将电源切换至三个USB插孔。 这些开关由TUSB4041控制,TUSB4041又连接到AM3.5757万USB2端口。 我们看到一个奇怪的间歇性问题:有时开关不将5V连接到VBUS,我们测量的电压大约为1V,+/-.2V。 即使我从千斤顶上断开负载,我也会得到这一结果。

我怀疑电视正在降低5V的放电速度,这意味着连接到USB插孔的摄像头也具有相当高的阻抗。 TPS2052B的输出电压大约为1V,而5V电源为零,是否会产生某种预断电路,以某种方式锁定开关?

交替理论:我用欧姆表测量了启用信号,其读数为0伏,似乎低于正常逻辑读数。 它是否可以以某种方式开放?

我还考虑了TPS2052B的热关闭,但芯片温度不是很高。  OCN信号较高,因此过电流似乎不是问题。

电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了更清楚地找出每个原因,我建议您将TPS2052从您的系统中分割出来,并使用单独的5V直流电源进行验证。

    您提到了设备可以将Vin连接到Vout的一些时间,这是否可能会造成一些噪音干扰设备的内部逻辑? 如果增加,则输入上限是一个解决方案。 我看不到任何波形,因此不容易分析。

    Michael