大家好,
请允许我询问您关于EOM功能的问题。
EOM数据更新的速度有多快?
我问的原因是,当用户想要自己打开眼睛时,我想知道SPI接口是否比SMBus更快,因为时钟速度。
但是,如果EOM数据更新速度不够快,用户需要等待数据表中所述的数据更新。
使用EOM功能时,客户是否可以使用SPI?
此致,
KAWAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请允许我询问您关于EOM功能的问题。
EOM数据更新的速度有多快?
我问的原因是,当用户想要自己打开眼睛时,我想知道SPI接口是否比SMBus更快,因为时钟速度。
但是,如果EOM数据更新速度不够快,用户需要等待数据表中所述的数据更新。
使用EOM功能时,客户是否可以使用SPI?
此致,
KAWAI
**6/30:按每个数据点的时间正确计算进行编辑**
您好,Kawai-san,
整个EOM的更新可以通过获取数据点的数量并乘以在每个数据点上花费的时间来计算。
当我与我们的设计团队核实时,在每个数据点上花费的时间约为33美元。 由于EOM是64 x 64网格,这意味着所有EOM数据在33 us x 4096 = 135 ms后准备就绪。
当SPI以最大频率(20 MHz)运行时,每个17位事务处理需要(1/20MHz) x 17 = 0.85 us,这小于每个数据点计算的时间(33 us)。
由于SPI事务可以完成并且回读速度比SMBus快,我相信您的逻辑中有一个优点,就是您可以通过SPI而不是SMBus更快地查看关于EOM的EOM模式。
但是,请注意,SMBus读取EOM数据所需的时间增加并不会导致观察到的眼睛有显著差异。 因此,我建议,虽然SPI较快,但两个控制接口都适合读回EOM数据。
此致,
Michael