This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:我们希望在DRP模式下将VBUS用于VDD

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606692/tusb320hai-we-would-like-to-use-vbus-for-vdd-in-drp-mode

部件号:TUSB320HAI

大家好,

 

我们了解我们可以在UFP模式下使用VBUS进行VDD (图20)。

而且,我们希望在DRP模式下将VBUS用于VDD

如果您有任何疑虑,请告知我们。

 

[我的图像]


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    您必须考虑此配置将始终导致UFP连接,这是因为TUSB320HAI支持无电电池, 因此,当关闭电源时,它会在两个CC引脚上显示DR端接,并且将始终检测为UFP设备,因为VBUS仅在成功的CC检测后才提供。 即使您强制将端口角色更改为DFP,也不会成功,因为一旦TUSB320HAI更改CC端接,它将失去VBUS的电源。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的建议和信息。

    此致,

    Kanemaru