This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万EVM:FTDI适配器套件连接

Guru**** 2591780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606060/tps65981evm-ftdi-adapter-kit-connection

部件号:TPS6.5981万EVM

您好,

我正在与一位客户合作,该客户在与EVM的FTDI器件建立连接时遇到了问题。

以下是已经提出的几个问题:

-料筒千斤顶是否插入81? 否则,将不会与设备进行I2C或SPI通信。

是的,我有20V,LED亮起

-您是否能够使用实用程序GUI读取I2C扫描器上的任何内容?

什么也不做。 它的表现似乎根本看不到FTDI

-您是否可以在Windows中查看设备上的FTDI?

我有4个虚拟COM端口,显示在设备管理器中(COM67-70)

 

他还提到,他已经尝试在另一台PC上安装,但获得了相同的结果,并出现相同的错误。

请告诉我,我们是否还有其他事情可以帮助解决此问题。

提前感谢!

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    感谢您的帖子。 我们意识到,由于FTDI和不同系统的交互方式,这是一个常见问题。

    我建议首先卸载主机接口工具。 重新安装该工具时,请确保您已卸载FTDI的所有以前版本,并安装该工具随附的FTDI驱动器。 我们建议使用FTDI v 2.08 (最新版本为2.12)。 此版本随工具一起提供,被认为是最稳定的版本。 如果您不卸载其他版本,系统将使用最新版本(无论哪个版本)。

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaime,您好!

    我对同一主板和使用主机实用程序GUI有疑问。

    它可以在Jerry的笔记本电脑上显示模式寄存器为app,但在我的笔记本电脑上显示模式寄存器为boot。

    扫描后显示的I2C地址也不同。 Jerry的演示为0x0和0x3f。 我的显示为0x3f和0x6b。

    如果您能提供一些可能不正确的见解,那将是非常感谢的。

    提前感谢!

    哈里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里森,您好!

    这很可能与笔记本电脑/FTDI驱动程序问题无关。 您能否确认在尝试读取寄存器时遵循以下步骤?

    1.先插入料筒插孔。
    2.插入Micro-B USB (用于FTDI连接)。

    有时,当Micro-B在81设备通电之前插入时,FTDI将保持SPI线路。 发生这种情况时,81将卡在引导模式下。

    如果您按照这些步骤操作并看到相同的结果,请告诉我。

    谢谢!

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jamie,在电源工作后插入micro-b连接器。

    我在EVM指南或其他指南中看不到此建议。 是否有这样的程序文档?

    谢谢!

    哈里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里森,您好!

    我很高兴我能提供帮助。

    我们目前正在开发下一版本的工具。 我将在下一版本的工具用户指南中记录所有这些调试提示。

    Jaime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您是否知道新版本何时发布? 谢谢!

    哈里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有为发布设置目标日期,但我建议在一两个月后再检查一次。

    Jaime

    如果我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,听起来不错。 谢谢Jaime!