This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:不符合规范

Guru**** 2811495 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606633/trs3122e-dout-not-to-spec

部件号:TRS3122E

TRS3122E在低于规格 的引脚5上输出RS-232信号- 2.65 * VCC (1.8V),转换速率为OFF,波特率为5.76万。 中的数据工作正常。

 

   

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AndreyL,

    能否再检查一次充油泵输出(V+针脚20,V-针脚24)设置? 当Vcc低于2V时,它们都需要将100nF电容器接地。

    如果您有更多问题,请与Plesae联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次检查了所有内容,所有内容看起来都很好,我对盖子进行了脱焊,并检查了所有值100nF。 我还试图同时将它们增加一倍。 输出仍不是三倍,转换速率在负运行脉冲上为两位长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有比数据表中的功能图更好的功能图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了问题。 V+盖连接至1.8V。 它应该是孤立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 一般情况下,当您调试RS232设备的问题时,您从V+和V-开始,以查看充油泵输出是否为预期值。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,