This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:处理未使用的LVTTL输入信号引脚和LVDS输出信号引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606531/sn65lvds31-handling-unused-lvttl-input-signal-pins-and-lvds-output-signal-pins

部件号:SN65LVDS31

您好,

请告诉我您会为未使用的LVTTL输入和LVDS输出引脚推荐的处理方法。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    LVTTL输入信号可能打开,因为设备具有内部下拉。 输出引脚可能开路。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤