This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220似乎不能切换。

Guru**** 2593140 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603390/hd3ss3220-the-hd3ss3220-seems-can-t-be-switch

部件号:HD3SS3220

您好,先生  

  1. 我们使用C型正插 式(TX1/RX1),C型速度为USB 3.0 (100 MB),

测量HD3SS3220I CC1电压为0.42V,CC2电压为4.75V

  1. 反向插入(tx2/Rx2) Type-C速度只有 USB 2.0 (36 MB),

测得的HD3SS3220I CC1电压为4.75V,CC2电压为0.42V

 

我们可以发现CC1和CC2的变化取决于电缆翻转,但反向插入数据速度仅为USB 2.0 ,我们填充Mux似乎没有切换,

您是否可以告诉我们如何检查IC是否工作,或者如何对其进行调试?

                                               太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       这可能是布局问题。 您可以通过测量两种情况下开关中的电阻来确认开关是否正常工作(即,验证方向上有一个TXP连接至TXP1,并断开至TXP2。 同时,对于方向2,TXP连接到XT2P并断开到TXP1。 另外,检查DIR针脚的状态是否与电缆方向匹配。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PX501C_5F00_v01_5F00_USB3-Type_2D00_C.pdfHiDiego

    我们的CCI引脚测量电压为0.4V,另一个引脚为4.77V。当我们保留连接器时,电压也发生了变化。

    但奇怪的是我们的DIR引脚始终高(3.242V)。Vbus_det为0.47V。

    请告诉我们我们可以检查的要点是什么?

                             太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否将DFP或UFP设备连接到连接器?

    如果您连接的是DFP且HD3SS3220充当UFP,请检查ID针脚信号的电平。 我在原理图中注意到,ID与其他信号(+V3p3S)不同的3p3V电源(+V3p3A)相连。 原理图中还指出,在Kabylake中USB2_ID在内部被拉高,请确保这不会干扰。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复,该问题解决了客户Vbus由于电路问题而先通电的问题。

                                                                                   太棒了