This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:从时钟检测到在寄存器上反射的时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606693/tmds361b-time-from-a-clock-detection-to-reflecting-on-registers

部件号:TMDS361B

大家好,

我的客户想知道从时钟检测到将其反映到寄存器需要多少时间。 您是否有关于以下2个案例的任何数据?

1.从TMDS时钟应用于输入引脚的计时到检测反映在寄存器中的时间。
2. 从TMDS时钟停止计时到信息反映在寄存器中的时间

如果您没有具体的日期,任何期望都可能会受到赞赏。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi:

    您可以在数据表中找到这些计时参数。
    第16页的"切换特性(续)"部分中的表提供了TCLK1和TCLK2的典型值和最大值,请查看图13以了解此类参数。 登记册应大致同时更新。

    I2C总线以100kbps的速度工作,执行寄存器读取操作将为寄存器提供足够的时间进行更新。

    此致