This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:布告栏类的编辑点

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606699/tps65982-edit-point-for-billboard-class

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户想知道他们应该在哪里编辑,以及他们需要在FW上放置什么以实现正确的计费。

您能否在应用程序配置工具中列出与布告栏类对应的点?
您能否告诉我他们应该在要点中添加哪些信息?  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onawa-san:

    在应用配置工具的主页上的固件基本映像和设备初始化链部分下应该有一个"String Table"(字符串表)部分。

    Billboarding用于输入有关设备名称,序列号,制造商的信息,以及在插入便携式计算机时为用户提供的任何帮助(例如,如果存在兼容性问题)。 此信息取决于所有应用程序。

    下面显示了使用应用程序配置版本2.15 的模板示例。

    谢谢!

    Jaime