This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:GPU和SN65LVDS93A之间的上拉电阻

Guru**** 2693855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606428/sn65lvds93a-pull-up-resistances-between-gpu-and-sn65lvds93a

部件号:SN65LVDS93A

大家好

您是否介意询问 SN65LVDS93A
在数据表P20上,GPU和SN65LVDS93A之间存在上拉电阻。
但是,在数据表P20上,GPU和SN65LVDS93A之间没有上拉电阻。
哪一项是正确的? 是否需要插入上拉电阻?

此致,

松本博塔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    请添加上拉电阻器,如示意图示例所示。

    此致