This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:如何处理未使用的输入/输出?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606511/lmh1218-what-to-do-with-unused-input-output

部件号:LMH1218

您好@大家,

我们将在其中一种摄像机设计中使用LMH1218。 我们希望使用IN0 (+/-)和OUT0来实现75Ohm SDI输出。

在考虑了数据表之后,我不确定如何使用未使用的输入IN1(+/-)和输出OUT1(+/-)。 我将保持输出打开(未连接)并禁用它(ReG_0x31[1:0]=0b01)。 我应该将未使用的输入(引脚8,9)连接到GND,还是因为需要交流耦合,它们内部偏置到正确的直流电平?

任何建议都会很好。

最佳,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    对于未使用的输入,当2:1输入多路复选框未选择时,通道将自动关闭。 因此,您可以将这些未使用的PIN保留为浮动。 对于未使用的输出也是如此,只不过您需要确保通过寄存器控件(您已经找到)禁用输出。

    或者,如果您希望将未使用的引脚端接到GND,可以在以下POST中相应地执行此操作: e2e.ti.com/.../51.9791万

    谢谢!

    Michael