This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:要求3.0 解决方案

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606666/tps65982-asking-for-the-usb3-0-solution

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户正在 设计监视器应用程序。 USB PD v 3.0 解决方案包括电池充电器,如下图所示。

TPS6598X可以支持USB PD v 3.0 的哪项功能?

2.什么是QC 4.0 ?

3.什么是SCP和FCP?

4. 什么是3.0 44和2.0 ?

5.什么是VOOC?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SSH,

    1. 2018年第1季度,我们将发布我们的3.0 100产品。
    2-4。 QC 4.0 ,SCP,FCP,3.0 ,2.0 和VOOC都是USB Type-A的专有快速充电方法(USB Type-C中不支持这些方法)


    PPS是USB Type-C的这些快速充电方法的预期替代品

    谢谢!
    Jaime