This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:LVDS输出质量

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606322/sn75lvds83b-lvds-output-quality

部件号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他部件:TFP401,

您好,

我们将HDMI输入引入TFP401/SN75LVDS83B 组合,以驱动10.1 LVDS显示屏。  我们有第一个原型板,电路似乎工作正常,但显示器无法识别任何输入源。  具体而言,显示屏将保持某种测试模式,每隔几秒钟左右循环显示整个RGB屏幕。  我已经测试了由OEM LVDS驱动器驱动的显示器,没有问题。  PCB遵循差分阻抗计算和高速LVDS信号的各种准则。

当比较来自OEM主板和我们原型的信号时,电压水平看起来有很大的不同。  以下是从接收器端使用两个单端探针测量的原型中捕获时钟信号。  我们无法访问具有足够带宽的差分探头来测量此值。  F1是数学差异。  LVDS电压电平看起来足够,每条线路上的摆动约为350mV,通过差值摆动630mV。  而OEM板则以超过2V的回转来驱动信号。  我在这里错过了什么?    根据SN75LVDS83B输出规格,它输出正确,LVDS输入应可用于显示屏。  但是我仍然没有在显示屏上得到任何输出。  想法?

原型LVDS时钟

OEM驱动器时钟信号

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    Ω LVDS TIA/EIA-644规范,LVDS驱动器在100 μ A负载范围内产生差分电压,范围为247 mV至454 mV,典型偏移电压为1.2 V (相对于接地)。

    LVDS时钟是否以正确的面板像素速率运行?

    您能否分享您的原理图?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示器的像素时钟规格为66.1MHz,OEM驱动程序和原型的运行速度均为83.5Mhz。 因为OEM驱动程序板正以这种速度正常工作,所以我就不想这样做了。 我实际上从OEM设备上引入了EDID,因为它正在运行...

    现在,您可以修改EDID,以便主机按照显示器数据表传输HDMI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,

    经过一段时间修改EDID信息以匹配显示后,我能够使所有内容正常工作。 我一直使用的EDID信息在第二个块中有多个额外的配置,必须删除这些配置,像素时钟才能遵循主要的详细时钟描述符。 很高兴您对像素速率正确,而不是硬件问题。 :-)

    再次感谢!
    -标记