This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:在3.3V下SN65HVD1781不能正常工作?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605910/sn65hvd1781-sn65hvd1781-not-working-correctly-at-3-3v

部件号:SN65HVD1781

已将SN65HVD1781 (8引脚PDIP)连接到STM32 Nucleo评估板的UART输出。
在A和B输出之间增加120R端接,1k上拉至Vcc,1k下拉至GND。
如果由Vcc=5V供电,部件工作正常,但偶尔会出现位错误,如由Vcc=3.31V供电时接地跳动。
想要显示示波器屏幕截图,但不知道如何附加。在此处?
此致,Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉给您带来不便...
    犯了此错误:已将 #re/de连接到Nucleo µC引脚PB3 -由SWD跟踪使用。
    已重新连接到PB5 (未使用的GPIO),现在SN65HVD1781驱动程序工作正常,Vcc=3.3V也正常。
    抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juergen:

    我会主动确保一切正常运行吗?

    您应该能够在原始帖子期间在文本框中拖放图片,如果不能,您可以单击右下角的"使用丰富格式"按钮,在中,您可以拖放或使用专用的插入媒体按钮。 我希望这是合理的。  

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. V问题已解决(见上文)。


    认为在第15页的数据表中发现了一个错误。 第一行应为"VID > VIT+"("大于"):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在第15页上找不到您正在讨论的行。找到的最接近的行在第17页上,它读的是VIT+< VID,在当前版本 SLLS877H中。 您可以在发布日期旁边的每页顶部看到修订。 以前的版本应为SLLS877G。

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档位于此处:

    www.ti.com/lit/gpn/sn65hvd1781-q1

    并具有以下标题行:

    具有3.3 至5V操作的SN65HVD178x-Q1故障保护RS-485收发器
    SLLSE49C–2010年9月–2016年4月修订

    第15页有一个表格:"表3. 接收器功能表"

    VID < VIT+ L H接收有效总线高

    我认为应该阅读的内容

    VID  > VIT+ L H接收有效总线高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    您说的没错,我看到的是非Q1设备。 我将努力解决这个问题。 感谢您指出这一点。


    此致,
    Daniel Noel