This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在电缆的反转模式下出现C型TPS6.5982万问题。

Guru**** 2596545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606506/tps65982-type-c--tps65982-problem-seen-in-flip-mode-of-the-cable

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:TPD2S300

大家好,

                                   图:1示意图中的C_CCN和RPD_Gn引脚

我们正处于该委员会的测试阶段。
我们的主板支持设备中仅存在C型,也适用于电池电量耗尽的情况。

以下是我们所面对的问题:

Thunderbolt Type-C电缆的反转模式不工作,在正常模式条件下工作完全正常;我们有两个Type-C (C1型和C2型; C2型工作正常,在C1型中发现问题,并且两种类型都具有相同的原理图支持备用模式(DP,USB))我们的主板中的接口问题只出现在其中一个接口中。
您能否建议调试此问题的可能技术以及此问题的根本原因。 我也看到了一些观察内容,如所附的快照所述。

提前感谢。

此致,

Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh,您好!

    您能告诉我R44和R46是否放置在主板上吗? 此外,您是否有可用于读回设备之间PD消息的PD分析仪?
    如果不是,您是否可以在探测VBUS,CC1和CC2的工作和非工作案例中捕获范围?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的快速回复。

    安装了电阻器R46和R44。

    一个方向我同时看到VBUS 0另一个方向电压5V/12v切换根据我们的需要在该方向上也有一个cc线路通信/切换。

    我又有一个板,它有相同的接口,它工作的很好,所有的cc转换和VBUS电压都很好。

    此外,我们使用PD分析仪进行了检查,没有发生CC通信,并且未能检入分析仪。

    是否有任何方法可以解决此问题
    此外,如果是C型连接器问题或组件问题,如何调试这些信号线(24线)??

    此致,
    Ananthesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh,您好!

    我认为您是对的,如果您有两块相同的板显示出如此不同的行为,这听起来就像一个装配问题。 您可以快速检查显微镜下的C型连接器,并目测检查是否有任何引脚短路。 您可以对连接至C型连接器的焊接接头进行相同的目测检查。

    您的主板上是否有任何Type-C保护IC? 例如TPD2S300?

    谢谢!
    Eric