This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:TUSB1064

Guru**** 2597135 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606609/tusb1046-dci-tusb1064

部件号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他部件:TUSB1064

你(们)好

我注意到上面提到的组件,也注意到它的数据表中的组件TUSB1064-DCI。

这两个组件都很有趣,希望在下一个USB Type-C产品中使用。 我想知道如何获取TUSB1064-DCI或类似组件的数据表,预算价格交付时间等?  

Br Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pekka,

    TUSB1064尚未发布,请与TI FAE或销售代表联系,以获取更多信息。

    此致