This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159支持2.0 输入和HD3端口输出2.0

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606456/sn65dp159-sn65dp159-support-hdmi2-0-input-and-hdmi2-0-output

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件: TMDS181

鹿

 SN65DP159是否可以支持2.0 输入和2.0 输出? 因为EVM具有HDMI输入连接? 这是用于2.0 输入的吗?  

谢谢  

Jun Shen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    DP159用于DP++到HDMI电平转换。
    TMDS181是用于HDMI重新驱动的,您能否发送EVM的图片?

    此致