This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:直接替换ULN2803AN的MPN是什么?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605875/uln2803a-what-is-the-mpn-to-direct-replace-uln2803an

部件号:ULN2803A
主题中讨论的其他部件: ULN2003ATPL7407LA

您好,TI的员工,

 你好。

 根据 ULN2803A (SLRS049H–1997年2月–2017年2月修订)的数据表,我们了解 ULN2803AN 已过时。 请教授 ULN2803A的直接替换MPN是什么?  ULN2803AN和 ULN2803ADW之间有何区别?

此致

蒋伟智

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiang:

    推荐的备用设备在TI.com上列为TPL7407LA,但ULN2003A也可以使用。 这些是7通道设备,而不是8通道设备。

    也就是说,如果您需要一个8通道设备,ULN2803ADW仍然可用,并且该设备的工作方式应该相同。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alek Kaknevicius,

    这是否意味着MPN ULN2803AN没有引脚到引脚的直接替换? 如果我在下面的理解有误,请更正我:
    1.软件包的不同之处:
    ULN2803AN是PDIP (18)
    ULN2803ADW是SOIC (18)
    TPL7407LAPW是TSSOP (16)
    ULN2003AN (PDIP 16)

    此致
    蒋伟智
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiang:

    正确,没有对设备进行P2P更换。 ULN2003AN是最近的设备,因为它具有相同的功能,只需减少一个通道。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek Kaknevicius,

     你好。

     已注意,感谢您的详细答复。

    此致

    蒋维吉