This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:可用于HDMI接收器设备。?

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605644/tfp410-can-be-used-for-hdmi-sink-device

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: TFP401A

您好,

是否可以将  TFP410 TI PanelBusTm数字发送器IC 用作HDMI接口???

此致,

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhara:

    如果您需要HDMI接收器接口设备,请使用TFP401A接收器。 TFP410发射器将用作HDMI源。 另请注意,对于HDMI,这两种设备仅适用于视频。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想将HDMI连接器连接到处理器,在其中可以连接HDMI显示单元。 在这种情况下,我需要将HDMI发射器与处理器连接起来。

    我设计的主板采用了TFP410 TI PanelBusTm数字发送器IC,但数据表更注重DVI接口而不是HDMI接口。 那么选择TFP410 IC作为HDMI发射器是否正确????

    此致,
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhara:

    是的,此部件的应用程序是HDMI发射器。 请参考数据表的第1页,查看"典型HDMI接口"图。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的支持。 我在使用此IC设计主板时参考了该图,但由于DVI兼容性更侧重于此IC,因此我感到困惑。

    此外,当我想要在DDC通道上连接显示单元的EDID模块(通过HDMI连接)时,该模块的地址是什么...??

    HDMI连接器上有I2C针脚用于读取EDID模块,但显示单元的从属地址可能会有所不同,因此我该如何操作。???

    此致,
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhara:

    DDC通道不与TFP410连接;它直接从GPU连接到显示单元。 EDID的地址通常为0xA0,但 具体信息应参考VESA (https://www.vesa.org/)标准。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。


    此致,
    Dhara