This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5741万EVM-802:如果提供了12v但未请求,则PS_RDY未发送

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605788/tps25741evm-802-ps_rdy-not-sent-if-12v-offered-but-not-requested

部件号:TPS2.5741万EVM-802
主题中讨论的其他部件:TPS2.5741万TPS2.574万

我已将EVM连接到平板设备以进行测试。 该设备仅接受5V和20V配置文件。  

EVM的设置如下所示:

24V输入

J3设置为H2 (20V @3A)

/EN12V连接未安装,因此NO V2 (无12v)

J4设置为P2 (默认65W)

使用此设置时,设备将接受并按预期在20V电压下充电。

下面是电力输送流量的捕获。 如您所见,PS_RDY在从Capabilities消息发送大约300毫秒后发送到设备。 一切都很好

如果我们现在删除J3上的/EN12v链接以允许提供12v,我们将不再收到PS_RDY消息,即使设备尚未请求12v,但它已请求V3 (20V)

这是捕获。 正如您所看到的,设备会在大约500毫秒后执行硬复位。 此过程无限期循环。

我已经对EVM进行了范围界定,当器件请求20V时,DC-DC将按预期设置为20V (20.62v),但在20V变得稳定时,TPS2.5741万似乎没有发送PS_RDY消息。

请提出任何想法

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,您好!

    TPS2.574万EVM可通过以下连接设置为通告5V,12V和20V:

    • J3设置为H2 (在3A的IMAX时启用20V)  
    • J3管座中的EN12V设置为高(未安装分流器-默认;启用5V和12V)  

    我可能是误解,但对于第一个场景,您安装了EN12V分流器,并且发送了正确的PS_RDY消息?  

    仅当您卸载EN12V上的分流器时,没有PS_RDY?  

    我目前正在查看您的PD流量消息,并将就此问题与您联系。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:
    原始帖子稍有错误。 安装EN12v链路时,不会为第一组迹线数据通告12v电压。 我还在工作台上设计了使用TPS2.574万的引脚极性相反,这导致了混淆。
    我们的设计显示了相同的问题,没有PS_RDY信号。

    虽然您说由于PCB的布局,EVM802只支持2个电压(您在另一个接线柱上的回答),但据我所见,EVM将支持3个电压,原因如下:
    1/ CTL1连接到DC-DC2,并在PDO请求为20V时将DCDC设置为产生20V。
    2链路允许通告所有三个电压(由数据分析仪确认)。

    您能否向我解释EVM如何或为什么不支持所有三种电压?

    我将对我们的PCB设计(TPS2.574万)进行进一步测试,该设计仅使用一个直流-直流转换器,不使用PFET。 我们也看不到PS_RDY正在发送。

    此致,

    Trevor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,您好!

    请参阅《TPS2.5741万EVM-802评估模块用户指南》。 在1.1 部分中,它引用了EVM支持的2路输出电压选择功能。 TPS2.5741万 IC本身能够发送5V,12V和20V的USB C型PDO,但未针对此类用例配置EVM。

    此致,
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我认为数据表应该更清楚地说明,如果使用GDPG来选择第二个电源,那么也不可能使用CTL1/2线路来控制第二个电源电压来提供V2和V3。

    在非多路复用模式下,您似乎只能使用所有3种电压。

    同样,我的设计也没有使用电动mutxing功能。

    此致,

    Trevor Emerson