This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:错误选择的Rref是否对芯片造成永久性损坏?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603676/lmh0302-does-the-wrongly-selected-rref-permanent-damage-to-the-chip

部件号:LMH0302

您好!

在某些原理图中,我使用的是Rref 75欧姆,而不是推荐的750欧姆。 这种情况是否会导致设备永久损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maksim,

    使用75欧姆RREF电阻器可能会损坏系统,因为LMH0302的标准SDO振幅不应超过800 mVpp +/- 10 % ,即720 mVpp到880 mVpp。 我强烈建议将RREF校正为750欧姆。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michael!

    感谢您的关注!

    幸运的是,在Rref=75欧姆的工作一段时间后,现在,正确的Rref=750欧姆的设备仍处于活动状态(输出中具有3G-SDI)。

    如果LMH0302中没有隐藏的问题,在这种条件下工作后,一切都正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maksim,

    很高兴听到芯片仍在工作!

    Michael