This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:TD_M,TD_P,RD_M,RD_P的ESD保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606176/dp83822i-esd-protection-of-td_m-td_p-rd_m-rd_p

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TPD4E05U06,TIDA-0.0299万

您好,

我们计划基于DP8.3822万I设计工业以太网。 我研究过TI的一些设计,例如TIDA-0.0299万。 在此设计中,我可以在TD_M,TD_P,RD_M和RD_P信号上看到TPD4E05U06 ESD保护设备。 此外,每个信号上都有电容器(4.7pF)发送至GND。

问题:
A)电容器的用途是什么?
B)是否需要ESD保护设备,或者设计是否在没有ESD保护设备的情况下通过了ESD测试? 在DP8.3822万 EVM上未填充此器件。 也许TI可以提供更多信息?

谢谢,此致,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    DP8.3822万的ESD等级发布在数据表中。 数据表中的ESD等级是在不使用外部保护设备的情况下实现的。

    外部保护设备可以提高ESD等级,或为设备提供其他抗扰性。 在TIDA-299中,外部ESD二极管用于将触点放电提高到12kV。

    信号线上的4.7pf盖用于EMI测试,与ESD无关。

    此致,