This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517DR:TC信息

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606091/tca9517-tca9517dr-tc-information

部件号:TCA9517

大家好,

请帮助我们提供TC (工作温度)。

部件号:TCA9517DR

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮助提供Tj和TC信息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pao,

    TJ和TC是根据部件中的热阻,环境空气和功率消耗计算得出的值。  我们指定了最大工作自由空气温度,假设功率消耗很少,则最大结温应在该温度的几度范围内。  这不考虑外部组件可能会加热电路板并影响设备的最大接点温度。

    下面是一些链接,这些链接重申并详细阐述了我所说的内容。

    e2e.ti.com/.../214.8463万 交叉路口#214.8463万

    如果您还有疑问,请告诉我。

    Francis Houde