This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:如何读取8字节以上的CAN收发器

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606251/tcan1042hv-how-to-read-can-transceiver-in-more-then-8-byte

部件号:TCAN1042HV
主题:TM4C123中讨论的其他部件

我正在使用TIVA(TM4C1231E) 系列处理器的CA(TCAAN1042HVDQ1)控制器以及TI CAN收发器来读取来自车辆ECU的CAN消息。 CAN消息发送和接收工作正常。 我使用TIVA系列的CAN驱动器(库)。 对于每个参数\数据,请求通过CAN发送,相应的输出数据进入CAN接收帧(中断)。  接收帧的最大长度在大多数时间为8字节。 但是,CAN帧的长度超过8字节,我无法正确读取。 只想知道如何读取长度超过8字节的CAN帧。

TCAN1042HVDQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123设备上的CAN外围设备支持"CAN协议版本2.0 part A/B ",该协议最大帧大小仅支持8字节。 更高级别的协议可能会将较长的消息拆分为多个帧。