This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:CC1/CC2交换

Guru**** 2640205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606159/tusb322i-cc1-cc2-swapping

部件号:TUSB322I
主题中讨论的其他部件:TUSB322

你(们)好

我阅读了数据表(P.25)和下面的帖子。

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/545905?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB<xmt-block0>54.5905万322 % 20CC1.

如果交换了CC1和CC2,则DIR针脚也按以下方式连接。 (TUSB322图12)

另一方面,如果CC1和CC2没有交换,则DIR逻辑应该反转?

或者是否有其他方法?

我们的客户希望通过直向方式连接CC1和CC2 (不是交换)。  因此,我们希望找到任何硬件和软件解决的方法。

(TUSB322 P.25)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamamoto-san,

       唯一的方法是通过反转信号,客户可以使用非门或NMOS 晶体管在漏极开路配置中反转DIR信号。  

    此致,

    迭戈。