This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:RS485问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606126/sn65hvd485e-rs485-issue

部件号:SN65HVD485E

您好,
我正在使用TI部件号SN65HVD485ED的RS-485芯片。当我将设备连接到单节点时,错误率低于5 %。
但当我并行连接三个或三个以上树节点时,错误率超过15 %。在我们的电路中,我们没有放置任何串联电阻器。我们一直提供下拉功能,但没有组装。 我们在 开始和结束时放置了120欧姆的终端电阻

请在此处帮助我们。  我们 是否放置了错误的端接电阻器或这些芯片不是支持多设备的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anupam,

    HVD485E设备能够支持三个以上的节点,并且您描述的端接(两个120欧姆电阻器,每端一个)是正确的。 请您探测每个节点的"D"输入信号,"A"和"B"总线信号以及"R"输出信号,以便我们能够找出到底发生了什么问题?

    此外,您的数据传输速率是多少? 而且,您是否确保在任何给定时间只启用一个收发器(假设使用共享半双工总线)? 换言之,在任何给定时间,“DE”针脚应在最多一个收发器上处于高位。

    顺便说一句,此线程似乎解决了类似的问题:

    e2e.ti.com/.../60.4794万

    如果这实际上是完全相同的问题,我们可以将反馈合并到一个线程中,以便更容易遵循。

    此致,
    最大