This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:如何从BQ2.4253万 SYS运行TS3USB221 Vcc?

Guru**** 2597105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606086/ts3usb221-how-to-run-ts3usb221-vcc-from-bq24253-sys

部件号:TS3USB221
主题中讨论的其他部件: BQ2.4253万

您好,

我需要从'始终打开'电源为电池供电的设备运行TS3USB221。  '始终打开'电源为BQ2.4253万 SYS输出,即单锂离子电池。  TS3USB221需要能够在BQ2.4253万 D+/D-引脚和USB PHY之间切换。  

目前,我有Vcc连接到电阻分压器10kΩ Ω/ 86.6kΩ Ω,顶部连接到BQ2.4253万的SYS负载(单节锂离子)。  10kΩ 引脚连接到单独的电阻分压器10kΩ Ω/Ω 到BQ2.4253万的/PG引脚上,顶部连接到BQ2.4253万的LDO引脚。  根据我的计算,充满电的蓄电池将使Vcc略高于推荐电压3.6V (~0.3V),远低于绝对最大额定值。  S pin逻辑似乎在满足变量Vcc所需的阈值方面没有问题。

这是否可以?  仅为这种简单的交换机安装专用的SMPS似乎是一种浪费(电源和成本)。

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我想请您参考 http://www.ti.com/product/TS3USB3000/ ,它是TS3USB221的引脚对引脚,但具有更高的Vcc范围,根据您的电池电压范围,您可能不需要Vcc的分压器。 MHL端口可用作普通USB端口。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致

    Cevin