This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:在100Base-FX模式下配置链接时未设置IP地址。 它在100Base-TX模式下工作。 从TX模式切换到FX模式时,是否需要更改Mii接口或配置?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603831/dp83620-ip-address-is-not-set-when-link-is-configured-in-100base-fx-mode-it-works-in-100base-tx-mode-do-we-need-to-change-the-mii-interface-or-configuration-when-we-switch-from-tx-to-fx-mode

部件号:DP8.362万

尊敬的TI:

我们的医疗设备具有CPU并使用DP8.362万 PHY。 在10/100Base-TX中操作时,设备会从系统获取IP地址,并可以建立链接,而不会出现问题。 如果我们切换到光纤链路,我们可以使物理光纤链路正常工作,电气信号都是正确的。 我们可以看到FX链路上的通信,数据似乎正在传输,但是我们无法从CPU读取IP地址。 引导PHY至100Base-FX时,是否需要更改Mii接口?

此致

Michael O'Gorman /产品开发主管/ Firemms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    O'Gorman博士,您好!

    您能否与我分享DP8.362万的示意图?
    除FX设置外,不应有其它束带。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross,谢谢您,是的,我很高兴向您发送该示意图。 我的电子邮件是mogorman@firecomms.com如果您给我发了一封邮件,我将回复示意图。 /谢谢您/迈克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ross,我在这里提取了原理图的PHY部分。 希望您可以查看此内容。 /非常感谢/ Michael

    PHY示意图

     

    e2e.ti.com/.../PHY-schematic-FMC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross,您能看到PHY示意图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross,我上传了原理图,您能阅读吗? 我希望得到一些反馈/谢谢