This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:在DS25BR100之后,帧捕捉器无法识别LVDS信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605102/ds25br100-lvds-signals-not-recognized-by-a-frame-grabber-after-ds25br100

部件号:DS25BR100
主题中讨论的其他部件:DS90CR287

您好,

我们的客户正在使用 DS25BR100作为缓冲器将LVDS传输到帧捕捉器,帧捕捉器无法识别信号。  但是,如果 有第三方中继器(由SerDes DS90CR288和DS90CR287组成)介于两者之间,则帧捕捉器可以识别LVDS信号。  以下是捕获的信号。  很明显,没有中继器的信号强度更高。  我们有什么可以研究的吗?

谢谢你  

没有第三方中继器

中继器位于 DS25BR100和帧捕捉器之间

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    DS25BR100正在使用哪些设备设置?

    您可能需要将CTLE和DEM设置为0 dB值,以查看这是否有帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    当在EQ被拉低时捕获上述波形,而PE被拉高时,均衡水平较低,而预强调水平为中。 我们已尝试将PE拉低以禁用预强调,但结果相同。 我们有什么建议可以尝试吗? 顺便说一下,我们如何将CTLE和DEM设置为0dB? 谢谢你

    此致,

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    EQ=0时可达到最小CTLE。  当PE=0时,有0 dB的预强调。

    PE=0波形的外观如何?  复位器波形上似乎有更多反射。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢你的帮助。  问题已解决。  它实际上是FPGA,而不是DS25BR100。  谢谢你

    此致,

    Kevin