This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bob Smith问的问题

Guru**** 2777465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604581/a-question-for-bob-smith

主题:TPS2.3861万中讨论的其它部件

大家好,

客户在   应用手册(slva531a:TLK1XX设计和布局指南)中看到以下句子(红线)。 PoE应用程序具有 Bob Smith端接,不是吗? 您能否解释一下这意味着什么?

 

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    您不能使用bob smith端接,因为您没有端接朝向中心抽头一侧的电缆。
    能量通过电缆和中心抽头从PSE传输至PD。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    感谢您的回复。 很抱歉,我不明白您的解释。

    例如,下面的图片是PSE和PD应用程序的分窗格。  我看到 bobb Smith终止,对 吗? 你能多解释一下吗?

    -。 PSE应用 (在TPS2.3861万 EVM中)

    -。 PD应用 (在TPS2375A EVM中)

    谢谢!

    李三