This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:不要仅锁定TOF 3

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605104/lmh1983-do-not-lock-only-tof-3

部件号:LMH1983

您好,

请告诉我如何使用LMH1983。 请参阅随附的文件。
至F,V,H的输入信号正常。
仅TOF 3未锁定。
第五位是地址0x20中的“1”。

您能否从示意图中找到错点?

此致,
ACGUY

e2e.ti.com/.../LMH1983_5F00_Schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。

    它们应遵循数据表部分TOF.1.x,作为设定输出格式和9.2 对齐模式的寄存器的编程示例。

    此致,
    艾伦