This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:如何使用CD,ENA_HS,RSTN

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605647/tusb211-q1-how-to-use-cd-ena_hs-rstn

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB211

大家好,

请教我如何使用CD,ENA_HS,RSTN。

简化原理图连接至可编程逻辑器件。

您应该如何使用CD和ENA_HS标志?

为设备启用/禁用RSTN。

但Irstn和Idisconn具有相同的当前值。

请告诉我预期用途。

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    RSTN可用于停用TUSB211,以防您不想增强USB HS信号。 有关重置信号的详细信息,请参阅设计要求下的数据表。

    连接USB设备时将断言CD (无论LS,FS还是HS)。

    当检测到USB HS信号且增压已打开时,将断言ENA_HS。

    如果不需要CD或ENA_HS,您可以让它们保持浮动状态。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cevin San

    如果您不想增强USB HS信号,假设是哪种情况?

    当需要CD和ENA_HS的断言信号时,假设情况是什么?

    此致
    Koji Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看数据表的7.3 设备功能模式一章,了解何时断言哪个信号的其他说明。 您的应用程序决定您是否要使用这些信号/控件。

    通常,RSTN将与电容器连接到GND,以便根据8.2 1设计要求部分和第9章电源建议通过通电启用设备。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin San


    感谢您的快速响应。
    我被理解了。

    此致
    Koji Hayashi